Méthodes HTTP

Le client API REST NetLogic expose les méthodes HTTP suivantes : GET, POST, PUT.

Get

Utilisez la méthode GET pour demander des données à partir d’un point de terminaison de l’API.
Arguments d’entrée
Argument
Description
apiUrl
Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API.
queryString
Arguments à transmettre au point de terminaison de l’API.
bearerToken
Jeton pour authentifier la demande.

Post

Utilisez la méthode POST pour envoyer des données à un point de terminaison de l’API et créer une ressource sur le serveur.
Arguments d’entrée
Argument
Description
apiUrl
Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API.
requestBody
Données à envoyer au serveur derrière le point de terminaison de l’API.
bearerToken
Jeton pour authentifier la demande.
contentType
Type de support d’origine de la ressource.

Put

Utilisez la méthode PUT pour envoyer des données à un point de terminaison de l’API et créer ou remplacer une ressource sur le serveur.
Arguments d’entrée
Argument
Description
apiUrl
Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API.
requestBody
Données à envoyer au serveur derrière le point de terminaison de l’API.
bearerToken
Jeton pour authentifier la demande.
contentType
Type de support d’origine de la ressource.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal