Gérer les dispositifs clients
Ajoutez, retirez, dupliquez et sélectionnez des dispositifs clients cibles disponibles sur le réseau.
Le dispositif client cible par défaut, l’
Émulateur
, s’exécute localement sur l’ordinateur de développement. L’Émulateur
est utile pour tester les Applications FactoryTalk Optix
et ne nécessite pas d’installer le logiciel Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
.
CONSEIL:
L’exécution de l’
émulateur
s’arrête automatiquement au bout de deux heures, même si une licence valide est présente sur le dispositif. Si vous devez tester votre application pendant une période plus longue, exportez-la. Consultez la rubrique Exporter une application FactoryTalk Optix.
CONSEIL:
Le redémarrage de l’
Émulateur
n’est pas pris en charge afin de ne pas redémarrer accidentellement un dispositif sur lequel Windows®
est installé.Fournir une réponse