Modes d’exécution de FactoryTalk Optix
Lorsque vous déployez une application, le mode d’exécution de
FactoryTalk Optix
dépend de la configuration de FactoryTalk Optix
Update Server effectuée lors de l’installation.Les deux modes de
FactoryTalk Optix
sont les suivants :- Mode où FactoryTalk Optix est exécuté en tant qu'application.Lorsque FactoryTalk Optix est exécuté en tant qu’application, l’application déployée est accessible avec le moteur de présentation natif et le moteur de présentation Web. Ce mode est généralement utilisé par un utilisateur local connecté au dispositif ou accédant à l'IHM, et par des utilisateurs distants se connectant à partir d’un client Web si la présentation Web a été ajoutée.
- Mode où FactoryTalk Optix est exécuté en tant que service.Dans ce mode,FactoryTalk Optixexécute l’application déployée en tant que service Windows. Le service démarre lorsque le dispositif d’exécution démarre et exécute automatiquement l’application déployée. Ce mode utilise lemoteur de présentation Webque vous devez ajouter àVue de projet. Utilisez ce mode pour interagir avec l’application à l’aide du navigateur Web de tout dispositif pouvant accéder au dispositif d’exécution via une adresse IP Ethernet. Sansmoteur de présentation Web, l’application est toujours exécutée mais n’est pas affichée sur une interface utilisateur. Ce mode est généralement utilisé lorsque l’application ne dispose pas d’interface utilisateur, par exemple pour une passerelle de données.CONSEIL: Lemoteur de présentation natifn’est pas pris en charge dans le mode d'exécution deFactoryTalk Optixen tant que service.
CONSEIL:
Les
Applications FactoryTalk Optix
qui utilisent le mode d'exécution en tant que service sont déployées dans C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.Pour utiliser l’un ou l’autre mode d’exécution, installez les outils d’exécution FactoryTalk Optix sur le dispositif d’exécution.Consultez le
Guide d’installation de FactoryTalk Optix
. Vous pouvez personnaliser l’installation pour installer l'exécution FactoryTalk Optix en tant que service. Si vous n’installez pas l'exécution FactoryTalk Optix en tant que service, il s’installe par défaut en tant qu’application.Fournir une réponse