Charger une application
Utilisez le widget de chargement de l’application pour charger une application FactoryTalk Optix sur le dispositif à partir d’une clé USB.
- Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget de chargement de l’application.
- DansSaisir le chemin d’accès à l’application, accédez à l’application FactoryTalk Optix à charger à partir du lecteur USB ou sélectionnezParcourirpour rechercher l’application.
- Si un mot de passe a été créé lors de l’exportation de l’application, saisissez le mot de passe dansMot de passe.
- Spécifiez si les fichiers d’application existants sur le dispositif distant sont conservés ou remplacés :
- Cochez la caseSupprimer les fichiers de l'application avec la mise à jourpour remplacer les fichiers d’application FactoryTalk Optix tels que le journal de données si vous téléchargez une nouvelle application FactoryTalk Optix.
- Décochez la caseSupprimer les fichiers de l'applicationn avec la mise à jourpour conserver les fichiers d’application FacatoryTalk Optix existants tels que le journal de données si vous téléchargez la même application FactoryTalk Optix avec seulement des modifications ou ajouts mineurs.
#####affiche les messages d’erreur ou de diagnostic qui se produisent lors du chargement de l’application FactoryTalk Optix. - SélectionnezCharger.
application
usb
Fournir une réponse