Ajouter un widget à un projet
Vous pouvez ajouter des widgets préconfigurés à un projet. Utilisez les widgets pour configurer l’application FactoryTalk Optix lors de l’exécution, configurer le dispositif sur lequel l’application est en cours d’exécution et afficher des informations relatives au dispositif.
NOTE:
Par défaut, un projet
OptixPanel™
contient les widgets Date et heure
, Dispositif
, Réseau
et FT Remote Access
dans la Vue de projet
par défaut.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques.
- DansBibliothèques, sélectionnezWidgets.
- Sélectionnez le widget à ajouter au projet.
- SousComposants, complétez les instructions pour ajouter le widget au projet.
- Lorsque le widget est ajouté, dansBibliothèques, sélectionnezFermer.
Le widget s’affiche dans
Vue de projet
.
CONSEIL:
Si vous ajoutez un widget contenant un nœud du même nom que le nœud qui existe déjà dans le projet, les liens dynamiques sont rémappés vers le nœud qui existe dans le projet.
widget
Fournir une réponse