Importer un modèle
Placez un modèle dans un nœud de la
Vue de projet
pour ajouter l’objet, le type d’objet ou une variable au projet.
CONSEIL:
Si le modèle est un objet graphique, vous pouvez faire glisser l’élément graphique de la bibliothèque vers l’éditeur.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezet effectuez l’une des actions suivantes :Bibliothèques de modèles
- faites glisser un modèle de la bibliothèque vers un nœud dansVue de projet.
- Faites glisser un modèle d’objet graphique depuisBibliothèquesvers l’éditeur ou laVue de projet.
- Si le modèle est un type d’objet, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Importer en tant que type. Ajoutez au projet un type d’objet basé sur un modèle.
- Importer en tant qu’instance. Ajoutez au projet une instance d’objet basée sur un modèle.
importer
type
instance
Fournir une réponse