Créer un dossier de bibliothèque
Créez un dossier dans une bibliothèque locale ou distante pour organiser les modèles appartenant à cette bibliothèque.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- Sélectionnez une bibliothèque dans laquelle vous souhaitez ajouter un dossier.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezet sélectionnezNouveau dossier.
- (Facultatif) Entrez un nom pour le dossier.
Le nouveau dossier apparaît sous la bibliothèque sélectionnée dans
Bibliothèques de modèles
.dossier de bibliothèque
local
Fournir une réponse