Implémenter un NetLogic UIPopulator

Implémenter un NetLogic UIPopulator

Pointez l’objet NetLogic vers les objets graphiques.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    UIPopulator
    .
  2. Dans la partie supérieur de
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Variable
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    ModelObject
    .
  4. En regard de
    ModelObject
    , sélectionnez
    Int32
    , puis sélectionnez
    NodeId
    .
    CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
    Afficher tout
    .
  5. Créez un lien dynamique entre
    ModelObject
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    ZoneDeListe1
    Élément sélectionné (Pointer)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal