Afficher un objet pour un groupe d’utilisateurs

Afficher un objet pour un groupe d’utilisateurs

Rendez un objet graphique uniquement accessible à des utilisateurs spécifiques.
Conditions préalables
Ajoutez un objet graphique que vous souhaitez afficher uniquement à un groupe d’utilisateurs spécifique.
Par exemple, créez un objet
AdminPane
visible uniquement par les membres du groupe Admin.
  1. Pour afficher un objet pour un groupe d’utilisateurs
  2. Dans le volet , sélectionnez l’objet graphique.
    Par exemple, sélectionnez
    AdminPane
    .
  3. Dans le volet , créez un lien dynamique entre la propriété
    Visible
    et
    Alias
    {Session}
    Session
    Groupes
    TargetGroup
    .
    TargetGroup
    Groupe d’utilisateurs pour lequel vous voulez rendre l’élément graphique visible. Par exemple
    Admins
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
La propriété
Visibilité
d’un objet graphique a une valeur booléenne. Si l’utilisateur en cours lors de l’exécution fait partie du groupe sélectionné, la valeur de la propriété lors de l’exécution est définie sur
Vrai
et l’objet est visible dans l’interface utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal