Créer un objet contextuel pour la boîte de dialogue

Créer un objet contextuel pour la boîte de dialogue

Un objet contextuel vous permet de réutiliser le même type de boîte de dialogue dans différents volets et à des fins différentes.
  1. Créez l’objet contextuel :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Interface utilisateur
      et sélectionnez
      Nouveau
      Modèle
      Objet
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ConfirmationDialogContext
      .
  2. Convertissez l’objet contextuel en type d’objet :
    1. Dans
      Vue de type
      , double-cliquez sur
      Interface utilisateur
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      ConfirmationDialogContext
      dans le volet
      Vue de type
      .
      Dans
      Vue de projet
      ,
      ConfirmationDIalogContextType (type)
      s’affiche.
    3. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContext
      et sélectionnez
      Supprimer
      .
  3. Configurez le type d’objet contextuel :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    2. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Message
      .
    4. Sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      LocalizedText
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
    5. Retirez la valeur de la variable
      Message
      .
    6. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContextType (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Invocation de méthode
      .
    7. Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      OnConfirm
      .
    8. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContextType (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Invocation de méthode
      .
    9. Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      OnCancel
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal