Créer l’interface d’application

Créer l’interface d’application

Créez un bouton pour insérer des données dans la base de données, un bouton pour interroger la base de données et une étiquette qui affiche les résultats de la requête.
  1. Créer le bouton Insérer :
    1. Dans
      Vue de projet
      , développez
      Interface utilisateur
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Add
      et saisissez
      InsertButton
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Insert Random Data
      .
  2. Créer le bouton Exécuter la requête :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Add
      et saisissez
      RunQueryButton
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Display Query in Label
      .
  3. Créer l’étiquette de résultat de la requête :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      QueryResultLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Query Results...
      .
  4. Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal