- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer des objets à partir d’un fichier CSV
Utilisez un script de conception pour créer des objets dans votre projet en fonction d’un fichier
CSV
.Conditions préalables
- Obtenez ou préparez un fichierCSVcontenant des informations sur les objets que vous souhaitez importer dans le projet.CONSEIL: Le fichierCSVfait partie de l’exemple de projet. Vous pouvez également télécharger le fichierCSVindividuellement à partir de : alarms.csv
- Créer des objets à partir d’un fichier CSV
- DansVue de projet, sélectionnezAlarmImporter.
- DansPropriétés, en regard deAbsoluteResourceUri, sélectionnezParcourir.
- Sélectionnez un fichierCSVcontenant des informations sur les objets.Sélectionnezalarms.csv.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmImporteret sélectionnezExécuter ImportAlarms.
- Les variables sont importées dans le dossierModèle.
- Les alarmes sont importées dans le dossierAlarmes.
Fournir une réponse