Intégrer l’interface avec le NetLogic

Intégrer l’interface avec le NetLogic

Faites en sorte que le bouton déclenche la modification du texte de l’étiquette lorsque vous sélectionnez le bouton.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Bouton1
    .
  2. Dans
    Événements
    , en regard de
    MouseClickEvent
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    ProjectName
    NetLogic
    NetlogicD’exécution1
    SetLabelTextToHelloWorld
    .
  3. Créez un lien dynamique entre
    labelNodeId
    et
    Étiquette1
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal