- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer une variable
Créez une variable indiquant la température actuelle.
- Créer la variable :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezTemperature.
- Configurer la variable :
- DansPropriétés, sélectionnezInt32, puis sélectionnezFloat.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surTemperatureet sélectionnez .
- SousEURange, définissezLimite hautesur100.
Fournir une réponse