- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Définir l'éditeur de code par défaut
Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut.
CONSEIL:
Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Conditions préalables
Téléchargez et installez l’éditeur de code préféré.
- Pour définir l’éditeur de code par défaut
- DansFactoryTalk Optix Studio, sélectionnez.Options FactoryTalk Optix Studio
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option dans le menu déroulantÉditeur de code préféré.CONSEIL: L’optionAutomatiquedéfinit Visual Studio comme éditeur par défaut. Si Visual Studio n’est pas disponible, Visual Studio Code est utilisé comme éditeur par défaut.
- RedémarrezFactoryTalk Optix Studio.
Fournir une réponse