- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Appeler une méthode dans une tâche asynchrone
Vous pouvez appeler une méthode avec des paramètres dans une tâche asynchrone.
Exemple de syntaxe
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
Fournir une réponse