- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Configurer un client API REST
Ajoutez un client API REST NetLogic à partir de Bibliothèques pour exposer les méthodes HTTP.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezREST API Client.
- SousComposants, faites glisserClient API RESTversNetLogicdansVue de projet.DansVue de projet,RESTApiClients’affiche dans le dossierNetLogic.
- FermezBibliothèques.
- (Facultatif) DansPropriétés, modifiez les éléments suivants :
- Délai d’expiration. Durée après laquelle la demande est annulée si aucune réponse n’est reçue. La valeur par défaut est dix secondes.
- UserAgent. Chaîne qui représente l’application d’où provient la demande. La valeur par défaut est FTOptix.
Utilisez les méthodes GET, POST et PUT exposées dans votre logique d’application. Consultez la rubrique Méthodes HTTP.
CONSEIL:
Par exemple, vous pouvez déclencher les méthodes avec un événement MouseClick d’un objet Bouton.
Fournir une réponse