- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
LogicObject.GetAlias(string)
Renvoie un objet C#
IUANode
qui correspond au nœud vers lequel pointe l’alias transmis dans l’argument. Permet d'accéder au nœud vers lequel pointe un alias connustatic IUANode GetAlias(stringaliasName);
Arguments
- aliasName(string)
- BrowseNamede l'alias.
Renvoie
- IUANode
- Objet C# correspondant au nœud vers lequel pointe l’alias.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C# correspondant au nœud sur lequel pointe l’alias
Motor
, dont la valeur de propriété Speed
est lue et attribuée à la variable myMotorSpeed
.
CONSEIL:
L’opérateur de cast
(MotorType)
change le type d’objet renvoyé par l’API de IUANode
à MotorType
. Cette option est utile si vous souhaitez accéder directement à la propriété Speed
de refMotor
.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Fournir une réponse