- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer des variables
Utilisez les API C# pour créer des variables dans le projet
FactoryTalk Optix Studio
et renvoyer les objets C# correspondants.Les API sont fournies par la classe
InformationModel
affichée par le module FTOptix.HMIProject
.Fournir une réponse