- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Configurer un bouton de liste déroulante
Configurez un objet
Bouton de liste déroulante
en le liant à un type d’objet Conteneur.- DansVue de projet, créez un type d’objet conteneur à afficher lorsque vous sélectionnez le bouton de liste déroulante.Pour plus d’informations, consultez Créer un type d'objet graphique.Par exemple, créez un type de panneau.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet le type d’objet Conteneur.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse