- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Clauses CREATE
Les instructions
CREATE
prennent partiellement en charge TABLE
et INDEX
.
IMPORTANT:
Les instructions
CREATE
, notamment TABLE
et INDEX
, ne sont pas prises en charge par l’analyseur de base de données Influx. Seul un schéma explicite peut être géré ou modifié à l’aide de l’API cliente. Pour plus d’informations, consultez https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/.Exemples
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
Fournir une réponse