Définir le numéro de réseau de sécurité
- Choisissez le format du numéro de réseau de sécurité :
- Basé sur le temps. Le numéro de réseau de sécurité est généré en fonction de la date et de l’heure (à la milliseconde près) de création du dispositif. Si vous choisissez ce format, sélectionnezGénérerpour générer le nombre.
- Manuel. Saisissez un nombre compris entre 1 et 9999 par type de réseau. Une fois que vous avez choisi votre format, le numéro de réseau de sécurité s’affiche dans le champNuméro.
- SélectionnezCopierpour copier votre numéro de réseau de sécurité dans le presse-papiers.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse