Transition vers le comportement du mode exécution
La plupart des propriétés du dispositif peuvent changer lorsque vous êtes en ligne, dans les modes suivants :
- Programme
- Programme à distance
- Test à distance (si pris en charge)
- Exécution à distance
Si l’automate passe du mode à distance au mode Exécution :
- À l’exception de la zoneDescription, toutes les propriétés du dispositif passent en lecture seule.
- Toutes les propriétés du dispositif contenant une valeur non appliquée modifiée reprennent la valeur non modifiée.
Fournir une réponse