Paramètres de l’affichage connexion
Paramètre | Description |
|---|---|
Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | Spécifie le débit d’échange des données entre l’automate et le dispositif. La plage RPI valide s’affiche sous ce champ. Les plages correctes et les valeurs par défaut dépendent du dispositif. Sinon, le champ RPI est en lecture seule et défini par la tâche de sécurité ou le groupe de mouvements. IMPORTANT : Si vous changez la valeur RPI lorsque vous êtes en ligne, la connexion au dispositif s’interrompt puis se rétablit. Vous ne pouvez pas modifier la valeur RPI dans ces conditions :
Pour les dispositifs HART® :La valeur RPI est définie ou réglée dans une plage allant de 500,0 ms à 9 999,9 ms. Si le dispositif HART en cours de création est le premier dispositif sous un dispositif analogique HART, la valeur RPI par défaut sera de 500,0 ms. Sinon, la valeur RPI correspond à la valeur RPI spécifiée dans les autres dispositifs HART sous le même dispositif analogique HART. Si le dispositif HART collé est le premier dispositif sous un dispositif analogique HART, la valeur RPI de la copie est conservée. Sinon, la valeur RPI correspond à la valeur RPI spécifiée dans les autres dispositifs HART sous le même dispositif analogique HART. Les modifications du RPI sont automatiquement appliquées à tous les dispositifs HART sous le même dispositif analogique HART. Si des modifications de la valeur RPI d’un autre dispositif HART sont en attente à ce moment, un RPI est appliqué dans un autre dispositif HART.
|
Utiliser la connexion Unicast sur EtherNet/IP Connexion sur EtherNet/IP | Détermine s’il faut établir une connexion Unicast ou Multicast sur le réseau. La valeur par défaut est Unicast. La valeur par défaut pour les automates à haute disponibilité est Multicast. Pour les dispositifs HART, vous ne pouvez pas modifier le type de connexion d’entrée lorsque vous êtes en ligne. Utilisez Multicast ou Unicast pour les automates non redondants. Utilisez Multicast pour les automates redondants. Si vous modifiez ce champ en ligne, sélectionner Appliquer ouvre Interruption de la connexion .IMPORTANT :
|
Utiliser la connexion scrutée sur ControlNet Connexion sur ControlNet | Détermine s'il convient de planifier explicitement la connexion réseau sur les réseaux ControlNet.
Astuce : Si la connexion passe de Non planifiée à Planifiée, planifiez la connexion à l’aide du logiciel RSNetWorx for ControlNet. |
Bloquer le module | Bloque ou débloque les connexions au dispositif. Le blocage du dispositif entraîne la rupture de toutes les connexions au dispositif et la perte de données. Lorsque le dispositif est bloqué en ligne, l’icône représentant ce dispositif dans l’organisateur de l’automate affiche l’icône Bloqué. Sélectionnez pour arrêter la communication avec un dispositif.
|
Défaut majeur sur l’automate si la connexion échoue en mode Exécution | Détermine si l’automate passe à l’état de défaut majeur en cas d’échec de la connexion alors qu’il est en mode Exécution. |
Activer les diagnostics automatiques | Active ou désactive les diagnostics automatiques. Astuce : Si cette fonctionnalité est désactivée, ce dispositif ne peut pas publier de diagnostics dans FactoryTalk® Alarms and Events . |
Défaut de connexion | Affiche le code de défaut renvoyé par l’automate (pour le dispositif configuré) et le texte détaillant le défaut de connexion qui s’est produit. Catégories d’erreurs fréquentes :
|
Fournir une réponse