Réinitialiser un dispositif

Si le dispositif doit revenir à son état de mise sous tension, le lien de réinitialisation apparaît dans l’affichage
Informations du dispositif
. Utilisez le lien pour simuler le cycle de mise sous tension.
IMPORTANT:
Réinitialiser le dispositif interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Assurez-vous qu’une interruption de la connexion est acceptable à l’heure actuelle avant de poursuivre. Vous ne devez pas interrompre la connexion d’un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour réinitialiser un dispositif
  1. Dans l’affichage
    Informations du dispositif
    , sélectionnez
    Réinitialiser le dispositif
    .
  2. Un message indique que la connexion sera interrompue et demande d’appliquer les modifications. Sélectionnez
    Aide
    pour obtenir des détails sur l’impact de cette interruption sur le comportement du système. Sinon, sélectionnez
    Oui
    pour réinitialiser le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal