Paramètres de l’affichage Affichage

Utilisez l’affichage
Affichage
pour configurer l’objet d’affichage. Les paramètres sont disponibles lorsque le logiciel est en ligne et qu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif.
Pour les dispositifs duplex, vous pouvez afficher les configurations du module A et du module B. Les valeurs affichées seront vidées dans les conditions suivantes :
  • Il existe une discordance de type de dispositif.
  • Une expiration se produit lors de l’obtention de l’identité d’un dispositif.
L’affichage
Affichage
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Activer l’affichage LCD des messages non système
Sélectionnez pour autoriser l’apparition de tous les messages non système.
Ce paramètre est désactivé si le dispositif est en mode de protection explicite.
Afficher les messages de configuration du réseau
Sélectionnez pour afficher les messages de configuration du réseau.
Ce paramètre est disponible lorsque
Activer l’affichage LCD des messages non système
est sélectionné.
Ce paramètre est désactivé si le dispositif est en mode de protection explicite.
Afficher les messages sans catégorie
Sélectionnez pour afficher les messages sans catégorie. Les messages sans catégorie incluent tous les messages non couverts dans la configuration du réseau et les messages non système.
Ce paramètre est disponible lorsque
Activer l’affichage LCD des messages non système
est sélectionné.
Ce paramètre est désactivé si le dispositif est en mode de protection.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Écrit les modifications en attente sur le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal