Paramètres Diagnostics dispositif

La boîte de dialogue
Diagnostics du dispositif
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Les paramètres disponibles varient en fonction de la définition du dispositif.
Santé
Paramètre
Description
Valeur
Mode Exécution
Affiche l’état de fonctionnement du dispositif. Le
Mode Exécution
est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie.
Attente ou Exécution
Seuils de diagnostics dépassés
Affiche si des diagnostics sont actifs ou si un seuil est atteint.
Oui ou Non
Comptage de la séquence de diagnostic
Affiche le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte est détectée et le nombre de fois où elle passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
Nombre valide
Contrôle possible
Indique si le dispositif répondant peut ouvrir des connexions d’E/S.
Oui ou Non
Port 1/2 connecté
Indique si le port 1 ou le port 2 est connecté au dispositif.
Oui ou Non
Port 1/2 incertain
Indique si l’état de connexion du port 1 ou du port 2 est vérifié.
Oui ou Non
Défaut du port 1/2
Indique un défaut pour le port 1 ou le port 2.
Oui ou Non
DLR activé
Indique si la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) est activée pour ce dispositif.
Oui ou Non
PRP activé
Indique si le protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP) est activé pour ce dispositif.
Oui ou Non
Horodatage de déconnexion du port 1/2
Affiche l’horodatage de déconnexion du port 1 ou du port 2 au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Défauts
Paramètre
Description
Valeur
Défaut du mode de sécurité
Indique si un défaut s’est produit en mode de sécurité.
Oui ou Non
Défaut du mode de connexion
Indique si un défaut s’est produit pour la connexion définie dans
Définition du dispositif
.
Oui ou Non
Défaut de carte mémoire
Affiche
Oui
si la carte mémoire amovible n’est pas présente, non formatée ou ne dispose pas d’un espace libre suffisant pour stocker les données de configuration et le micrologiciel.
Oui ou Non
Discordance des données de la carte mémoire
Affiche
Oui
si les données sur la carte mémoire ne correspondent pas à la configuration ou au produit du micrologiciel.
Oui ou Non
Température excessive
Affiche
Oui
si le dispositif fonctionne à une température dépassant ses limites de fonctionnement.
Oui ou Non
Température critique
Affiche
Oui
si le dispositif a dépassé la limite de température critique de fonctionnement et risque de s’arrêter sans avertissement préalable.
Oui ou Non
Défaut PRP du port 1/port2
Indique un défaut en mode PRP dans le port 1 ou le port 2.
Oui ou Non
Défaut de partenaire manquant
Affiche
Oui
si l’un des deux dispositifs est manquant.
Oui ou Non
Défaut de type de produit partenaire
Affiche
Oui
si l’identité attendue du dispositif partenaire ne peut pas être un partenaire en raison du type de produit.
Oui ou Non
Défaut de révision partenaire
Affiche
Oui
si le dispositif ne peut pas être associé, car sa révision est incompatible avec la révision du dispositif partenaire disposant d’une connexion.
Oui ou Non
Défaut de liaison partenaire
Affiche
Oui
si la carte d’embarquement du support du dispositif partenaire a un défaut de liaison.
Oui ou Non
Défaut de disqualification externe
Indique si un défaut de disqualification externe s’est produit.
Oui ou Non
Défaut de connexion redondante
Indique si un défaut de connexion redondante s’est produit.
Oui ou Non
Horodatage
Affiche l’horodatage du dernier défaut au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Trafic
Paramètre
Description
Valeur
Connexions TCP
Affiche le nombre de connexions TCP actuellement ouvertes vers et via l’adaptateur.
0 à 32767
Utilisation du CPU
Affiche l’utilisation du moteur de calcul.
0 % à 100 %
Connexions CIP
Affiche le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers et via l’adaptateur.
0 à 32767
Paquets CIP perdus
Affiche le nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorées dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants.
0 à 2147483647
Délais d’expiration CIP
Affiche le nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur.
0 à 2147483647
Débit de paquets IHM
Affiche le débit d’envoi des données IHM.
Il s’agit du nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente
0 à 2147483647
Débit de paquets ES
Affiche le débit d’envoi des données d’E/S.
Il s’agit du nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 transmis ou reçus par l’adaptateur pendant la seconde précédente.
0 à 2147483647
Erreurs EtherNet
Affiche la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison EtherNet suivantes : Éliminations en entrée, Erreurs en entrée, Protocoles inconnus en entrée, Éliminations en sortie, Erreurs en sortie, Erreurs d’alignement, Erreurs FCS, Collisions simples, Collisions multiples, Erreurs de test SQE, Transmissions différées, Collisions retardées, Collisions excessives, Erreurs de transmission MAC, Erreurs de détection de porteuse, Trame trop longue et Erreurs de réception MAC.
0 à 2147483647
Paquets perdus en connexions concurrentes
Affiche le nombre de pertes de paquets de connexion concurrente du dispositif.
0 à 2147483647
Synchronisation temporelle
Paramètre
Description
Valeur
CIP Sync valide
Indique si un maître de temps CIP Sync valide existait sur le fond de panier au moment d’un événement.
Oui ou Non
Délai CIP Sync expiré
Indique qu’un maître de temps CIP Sync valide existait sur le fond de panier au moment d’un événement, mais qu’il a expiré depuis.
Oui ou Non
Identité de l’horloge maître
Affiche l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé.
Nombre hexadécimal de 8 octets
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système
Affiche le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système.
Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour PTP.
-9223372036854775808 à 9223372036854775807
Horodatage du décalage de l’horloge locale
Affiche l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS_mmm_μμμ_nnn(UTC-00:00).
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
  • uuu = microsecondes
  • nnn = nanosecondes
  • UTC-00:00 = Fuseau horaire
Heure valide ou aucune valeur en l’absence d’heure d’événement enregistrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal