Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

La mise à jour du logiciel Studio 5000 optimise la productivité

La version logicielle Studio 5000 optimise la productivité et réduit les délais de conception

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
La mise à jour du logiciel Studio 5000 optimise la productivité
La version logicielle Studio 5000 optimise la productivité et réduit les délais de conception

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

La dernière version comprend une interface utilisateur moderne et des fonctionnalités offrant des gains de productivité avec toutes les applications.

Les ingénieurs peuvent utiliser l'environnement de développement intégré Rockwell Software Studio 5000 nouvellement amélioré pour accélérer la conception, la fabrication et la mise en service des systèmes d'automatisation. La dernière version logicielle comprend une nouvelle interface utilisateur avec une ergonomie moderne commune à toutes les applications Studio 5000, ainsi que des mises à jour pour aider les ingénieurs à améliorer la productivité, depuis la conception jusqu'au déploiement. 

L'application Studio 5000 Logix Designer intègre maintenant des mises à jour de plusieurs langages de programmation et un éditeur de texte structuré modernisé afin d'optimiser les délais de conception. L'éditeur de texte a été mis à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les segments de code développables et la surveillance des valeurs en ligne, afin d'améliorer la productivité de la programmation et des modifications.

« L'éditeur de texte structuré modifié offre une plus grande facilité d'utilisation aux programmeurs, quels que soient leurs niveaux de compétence », explique Andy Stump, directeur commercial chez Rockwell Automation. « Les professionnels chevronnés, qui utilisent la programmation basée sur du texte structuré, et les ingénieurs novices, qui ne la maîtrisent pas, se familiariseront rapidement avec l'éditeur modernisé. »

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'alarme Logix basée sur des balises, les ingénieurs peuvent facilement ajouter des alarmes aux structures et les gérer dans un seul environnement, ce qui leur fait gagner du temps en leur évitant d'avoir à les programmer. La mise à jour comprend également de nouvelles instructions de sécurité des variateurs conformes à la norme IEC 61800-5-2, ainsi que des instructions de commande de mouvements afin d'étendre la prise en charge cinématique. En outre, l'interface utilisateur moderne offre une prise en charge multi-écran et des vues basées sur des onglets pour améliorer la facilité d'utilisation et réduire les délais de conception.

L'application Studio 5000 Logix Designer prend également en charge les nouveaux contrôleurs Allen-Bradley GuardLogix 5580 et Compact GuardLogix 5380. Elle offre de nouvelles options hautes performances aux utilisateurs qui conçoivent des systèmes de sécurité et peut réduire les coûts globaux des machines.

L'application Studio 5000 View Designer intègre désormais la journalisation des données et l'analyse des tendances pour faciliter la résolution des problèmes. Elle permet également aux ingénieurs d'accéder à des fonctionnalités d'émulation pour les applications de mise en service et de tests virtuels, afin de réduire les délais et les risques liés au développement des systèmes.

L'application Studio 5000 Architect prend en charge des fonctionnalités systémiques pouvant réduire la complexité et les délais de conception. Par exemple, la version mise à jour a adopté l'interface d'échange de données ouverte AutomationML (Automation Markup Language), qui offre une connectivité étendue et de solides capacités de partage de données entre le logiciel Studio 5000 et d'autres outils de développement, tels qu'EPLAN Electric P8.

Une nouvelle édition limitée mono-utilisateur de Studio 5000 Application Code Manager est disponible en téléchargement pour les constructeurs de machines et d'équipements qui opèrent à une plus petite échelle. Sans frais supplémentaires, cette version offrira des fonctionnalités de programmation groupée et de gestion de bibliothèques, avec une version standard disponible en souscrivant un abonnement annuel.

De plus, Rockwell Automation propose maintenant une bibliothèque pour les constructeurs de machines (Machine Builder Library) et une bibliothèque d'objets de processus (Process Object Library) pour Studio 5000 Application Code Manager, afin d'accélérer le démarrage du développement. Ces deux bibliothèques sont disponibles en téléchargement sur le centre de téléchargement de compatibilité des produits (PCDC, Product Compatibility Download Center) sans frais supplémentaires.

L'application Studio 5000 Logix Emulate possède maintenant une interface mise à jour pour la connectivité aux systèmes de formation des opérateurs, tels que Cape Software VP Link et MYNAH Mimic, ainsi qu'une interface utilisateur améliorée.

Publié 23 avril 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right