« Aujourd'hui, les concepteurs utilisent plusieurs automates programmables pour leurs projets d'automatisation », déclare Yeow Keng Teh, chef de produit, micro-automates, Rockwell Automation. « Cette approche nécessite la gestion des stocks d'automates programmables de différentes tailles et la maintenance de divers programmes. Les concepteurs peuvent désormais utiliser l'automate programmable Micro870 pour adapter leur contrôleur à leurs besoins en matière d'applications. Celui-ci permet de simplifier la gestion des stocks, notamment pour les concepteurs de différents types de machines. »
L'automate programmable Micro870 dispose d'une conception flexible qui fournit jusqu'à trois modules enfichables et huit modules d'extension d'E/S. Cette fonctionnalité permet de personnaliser ou d'étendre facilement le contrôleur pour répondre aux besoins uniques de chaque type de machine.
La capacité de mémoire de 280 Ko du contrôleur prend en charge la programmation modulaire et l'utilisation de blocs de fonction personnalisés afin de réduire le temps de conception. De plus, les concepteurs de machines peuvent utiliser cette capacité de mémoire afin de gérer un programme unique pour tous les modèles de machines qui utilisent l'automate programmable Micro870.
Le contrôleur communique via EtherNet/IP et inclut plusieurs options de communication intégrées, telles qu'un port de programmation USB, un port série non isolé et un port Ethernet. Celui-ci peut également prendre en charge jusqu'à deux axes de mouvement.
Le nouveau logiciel Connected Components Workbench version 11 fournit un environnement de conception unique pour la programmation de l'automate programmable Micro870. Ce logiciel peut également être utilisé pour configurer les terminaux graphiques Allen-Bradley PanelView 800, les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex, les servovariateurs Kinetix, les relais de surcharge électroniques, les barrières immatérielles et les relais de sécurité configurables. Cette fonctionnalité peut permettre aux ingénieurs de gagner du temps et de l'argent, comparé à l'utilisation d'un autre outil de programmation pour chaque équipement d'un système.
Un nouvel outil de conversion inclus dans la version 11 simplifie la mise à niveau des modèles MicroLogix vers la gamme de contrôleurs Micro 800. En outre, la version 11 permet aux membres Encompass du programme PartnerNetwork de configurer facilement les produits tiers complémentaires via des profils de configuration graphiques. Ces profils prennent en charge les modules enfichables et les extensions d’E/S de la gamme Micro800 afin de rendre le processus de configuration plus rapide et précis.
À propos du programme Rockwell Automation PartnerNetwork
Le programme Rockwell Automation PartnerNetwork permet aux industriels mondiaux d'accéder à un réseau collaboratif d'entreprises ayant toutes pour priorité de développer, de mettre en œuvre et de prendre en charge les meilleures solutions de leur catégorie pour réaliser l'optimisation à l'échelle de l'usine, améliorer les performances des machines et atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.