Loading
ÉTUDE DE CAS
Recent ActivityRecent Activity

L’Integrated Robotics augmente la productivité de LaserBond

Lorsque chaque projet est différent, une configuration robot facile est la clé d’un rechargement laser efficace

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
L’Integrated Robotics augmente la productivité de LaserBond hero image

Défi

  • Améliorer la productivité du système de revêtement laser de LaserBond à l'aide de la robotique intégrée

Solutions

  • Integrated Architecture® – Les automates Allen-Bradley® Compact GuardLogix® ont permis un contrôle robotique de haut niveau avec mouvement et sécurité intégrés.
  • Les servovariateurs Allen-Bradley Kinetix® ont assuré le mouvement intégré sur EtherNet/IP.
  • Alimentations UPS Allen-Bradley.
  • Les commutateurs Stratix® ont fourni des capacités de commutation.
  • Information et visibilité – Studio 5000® a réduit le temps de mise en service. FactoryTalk® View SE fournit une visibilité en temps réel et l'accès à distance est assuré par FactoryTalk ViewPoint.

Résultats

  • Réduction de l'usure des composants – Les clients de LaserBond constatent une durée de vie de leurs composants multipliée par 4–5.
  • Amélioration de la productivité – Le temps moyen nécessaire à la configuration du robot a été réduit d'environ 6 fois. Une meilleure connectivité donne accès aux données opérationnelles et aux données de diagnostic.
  • Ergonomie améliorée – Le nouveau système est intuitif et offre une expérience utilisateur optimisée.

Les industries à forte intensité de capital s'appuient sur des usines et des équipements qui fonctionnent à leur rendement maximal, ce qui est souvent réduit par l'usure et la corrosion des composants essentiels. Le revêtement laser peut être efficace pour améliorer les performances et la longévité des équipements sujets à l'usure et à la corrosion dans les environnements industriels.

Le revêtement laser est un procédé de fabrication additive.  Il permet d'ajouter des couches métalliques ou composites haute performance avec une liaison métallurgique aux composants neufs ou remis à neuf pour offrir une protection renforcée contre l'usure et la corrosion.

L'usure des composants peut avoir un effet profond sur la productivité et le coût total de possession des équipements d'investissement.

Les équipements et composants sont soumis à l'élimination de matière par divers mécanismes, notamment l'abrasion, l'érosion, la corrosion, la cavitation, la chaleur et les chocs, ainsi que toute combinaison de ces mécanismes d'usure – par conséquent, une métallurgie de surface adaptée prolonge la durée de vie d'un composant et améliore ses performances.

LaserBond est une entreprise australienne spécialisée dans l'ingénierie des surfaces qui a développé des solutions et des systèmes de revêtement laser innovants pour une utilisation dans divers secteurs industriels.

L'entreprise a reconnu l'intérêt d'investir dans de nouvelles technologies pour améliorer la productivité des cellules laser robotiques utilisées dans le processus de revêtement laser. 

Simplification de la configuration

Les facteurs de motivation pour l'automatisation varient selon l'application, mais ils visent généralement à améliorer l'efficacité et la productivité de la fabrication. Dans le cas du revêtement laser, l'automatisation est essentielle, car le processus n'est possible qu'avec un contrôle précis du mouvement robotique et ne peut donc pas être réalisé manuellement.

Wayne Hooper, PDG de LaserBond, explique que « chaque travail de revêtement laser est différent, nous avons donc vraiment besoin de systèmes d'automatisation intuitifs pour les opérateurs. Ils doivent être faciles à configurer, avec des instructions claires pour piloter le robot en toute sécurité, piloter les axes externes, contrôler le laser et contrôler l'équipement associé. »

Pour améliorer la rapidité et la précision du processus de configuration pour différents travaux, LaserBond a demandé à Rockwell Automation de fournir le matériel et les systèmes pour aider au développement de commandes intuitives qui réduisent le temps de configuration, augmentant ainsi la productivité.

Le défi consistait à rendre chaque cellule de revêtement laser robotisé plus facile à utiliser, afin que l'opérateur puisse configurer chaque tâche sans avoir à modifier le code du robot.

Robotique intégrée

La nouvelle solution impliquait le portefeuille de commande et d'information Integrated Architecture® de Rockwell Automation, utilisant des contrôleurs Allen-Bradley® Compact GuardLogix® et des servovariateurs Allen-Bradley Kinetix® avec sécurité et mouvement intégrés sur EtherNet/IP. Cela permet de créer des équipements intelligents qui réduisent le temps de configuration et fournissent un accès aux informations.

Main Image

Le rechargement laser produit des surfaces à très haute performance

Avec tout le codage développé dans les automates pour la commande des robots, cette intégration simplifiée a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour la conception et le développement des robots. De plus, le temps de mise en service a été réduit grâce à l'utilisation de l'environnement Studio 5000®, qui a également fourni un accès à distance au système via FactoryTalk® View Site Edition et FactoryTalk TransactionManager.

Main Image

L'automatisation est essentielle dans le procédé de revêtement laser, car elle n'est possible qu'avec le contrôle précis du mouvement robotique

Il existe des problèmes de sécurité importants lors de l'utilisation de lasers et de robots. Un laser de très haute puissance est utilisé pour le revêtement laser, ce qui rend essentiel que les personnes ne se trouvent pas à proximité du processus et contribue à atténuer les risques pour la sécurité. En intégrant la sécurité dans le PLC, la sécurité du système a été rationalisée et la nécessité de câbler séparément les composants de sécurité a été évitée.  

Burkert Fluid Control Systems, partenaire produit Encompass™ de Rockwell Automation, a fourni des régulateurs de débit sur EtherNet/IP. Le contrôle du débit massique permet la répétabilité et la cohérence tout au long du processus, de sorte qu'il est mesuré et géré de manière appropriée.

« La solution entièrement intégrée fonctionne bien avec l'ensemble de la cellule laser robotisée, et l'utilisabilité de l'opérateur a été améliorée avec FactoryTalk® View Site Edition (SE).  En intégrant la sécurité et la commande, le système a été grandement simplifié et le temps de configuration pour chaque application a été réduit », a déclaré Wayne Hooper.

Amélioration de l’ergonomie, de la vitesse et de la précision

Le rechargement laser est un moyen efficace d’améliorer les performances des équipements sujets à l’usure et à la corrosion dans les environnements industriels. « Nos clients bénéficient généralement d’une durée de vie prolongée de leurs composants, car nous sommes en mesure de produire des surfaces très performantes », a expliqué Hooper.

« L’économie principale pour la plupart des clients n’est pas tant le coût de la pièce elle-même, mais le coût de l’arrêt de production associé au remplacement de cette pièce », a-t-il ajouté.

Main Image

Le rechargement laser améliore les performances des équipements sujets à l’usure et à la corrosion dans les environnements industriels.

L'objectif principal de ce projet était d'améliorer la productivité du procédé de revêtement laser en réduisant le temps de configuration requis pour chaque application particulière.

Grâce au nouveau système de commande, le temps de configuration du programme de commande a été réduit de 30 minutes à moins de 5 minutes pour la plupart des tâches. De plus, LaserBond peut désormais enregistrer davantage de données, en constituant une bibliothèque, de sorte que s'il existe une tâche similaire, il n'est pas nécessaire de recommencer le processus de programmation à zéro, ce qui permet de gagner encore du temps.

« Étant donné la variabilité inhérente aux exigences des applications, nous avions besoin d'un système rapide à mettre en place et offrant une meilleure convivialité. Les nouveaux systèmes sont très conformes à l'Industrie 4.0, fournissant un accès aux informations opérationnelles et de diagnostic de la machine. Ils ont amélioré la connectivité de nos systèmes robotiques et nous ont permis d'améliorer considérablement la productivité », conclut Wayne Hooper.

À propos de Rockwell Automation
Rockwell Automation Australia et Rockwell Automation New Zealand sont des filiales de Rockwell Automation, Inc., un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'automatisation industrielle et d'information qui aide les fabricants à obtenir un avantage concurrentiel dans leurs activités. La société regroupe des marques mondiales de premier plan dans l'automatisation industrielle, notamment les commandes et services Allen-Bradley® et le logiciel de gestion d'usine Rockwell Software®. Sa gamme de produits étendue comprend des systèmes de logique de commande, des capteurs, des interfaces homme-machine, des contrôleurs de variateur, des dispositifs de puissance et des logiciels.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous mettons en relation l'imagination des personnes avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 23000 personnes dédiées à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à The Connected Enterprise® dans les entreprises industrielles, visitez www.rockwellautomation.com

Allen-Bradley, Compact GuardLogix, FactoryTalk, Kinetix, Rockwell Automation, Rockwell Software, Stratix, Studio 5000 sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Contact médias :

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Publié 4 juin 2020

Sujets: Automates programmables Variateurs Studio 5000 FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left L’Integrated Robotics augmente la productivité de LaserBond
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose