Loading
Étude de cas | Automobile
Recent ActivityRecent Activity

CaseiZ maintient l’optimisation des compresseurs sur la bonne voie

L'offre de service basée sur le cloud met la plate-forme IIoT ThingWorx au service de la réalisation d'économies d'énergie de 25–50 %.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La solution caseiz maintient l’optimisation du compresseur sur la bonne voie

Inefficacité inhérente

Presque toutes les installations de fabrication utilisent de l'air comprimé. Et toutes partagent le défi de maintenir les systèmes d'air comprimé en fonctionnement de manière efficace et fiable.

Selon le secteur, le système d'air comprimé représente 10 % à 50 % de la consommation d'énergie d'une usine et est aussi essentiel pour la durée de fonctionnement que l'électricité. Mais les compresseurs sont intrinsèquement inefficaces.

« L'air est facilement disponible et semble être “gratuit”, mais l'énergie requise pour le consommer et le pressuriser est importante et coûteuse », a déclaré Devin Sullivan, responsable de l'ingénierie chez CaseiZ.

Souvent source cachée d'inefficacité, les compresseurs deviennent une cible d'optimisation lorsque les entreprises recherchent des moyens de réduire les coûts énergétiques – et leur empreinte carbone.

« Souvent, les compresseurs sont situés à l'arrière de l'usine et sont peu pris en compte jusqu'à ce que le responsable de l'énergie de l'entreprise découvre à quel point l'air comprimé est coûteux et voit les économies d'énergie potentielles », a déclaré Sullivan.

C'est à ce moment que les entreprises appellent CaseiZ. Leader mondial des solutions d'air comprimé, CaseiZ se concentre sur la recherche de gains d'efficacité dans les systèmes d'air comprimé, de vide et d'eau de refroidissement. Les offres de l'entreprise vont des audits d'économies d'énergie et des solutions de contrôle aux projets clés en main. CaseiZ est membre du PartnerNetwork de Rockwell Automation™ .

 
RÉSULTATS OBTENUS
CaseiZ aide les clients à réduire leurs coûts d'énergie.
 
 

Les audits révèlent des économies d'énergie potentielles

« Le cœur de notre activité est la mise à niveau », a déclaré Lou York, directeur du développement chez CaseiZ. « Nous avons travaillé dans presque tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer et avons découvert des compresseurs de plus de 30 ans. »

Pour évaluer les performances actuelles et les gains d'efficacité potentiels, l'engagement du client commence généralement par un audit des économies d'énergie.

« Habituellement, nous passons environ une semaine dans une installation à installer des enregistreurs de données pour déterminer les valeurs de référence et découvrir les inefficacités », a déclaré Allen King, Jr., directeur des opérations chez CaseiZ. « Ensuite, nous recommandons une solution axée sur la réduction de la consommation d'énergie. »

Des économies d'énergie potentielles de 25 % à 50 % sont généralement identifiées, et la plupart sont attribuées à des plates-formes d'automatisation et à une intégration de système actualisées.Voici un exemple.

« Au niveau de base, chaque compresseur est vendu individuellement, installé dans la salle des utilités et conçu pour fonctionner de manière autonome », explique Sullivan. « Nous trouvons donc souvent des compresseurs qui ne font pas partie du système d'automatisation global. Ils fonctionnent simplement avec une commande locale et font leur propre travail. »

CaseiZ s'appuie sur une plate-forme Rockwell Automation pour moderniser et intégrer les systèmes obsolètes. Les applications incluent généralement Allen-Bradley® CompactLogix ou ControlLogix®contrôleursetFactoryTalk® View HMI – avec intégration sur unréseau EtherNet,IP™.  

De la génération de rapports statiques à la visibilité en temps réel

En tant que service à valeur ajoutée, CaseiZ proposait également à ses clients un rapport énergétique mensuel pour suivre les performances du système par rapport aux objectifs d'économies d'énergie. Le rapport était statique et sa production était laborieuse.

« Nous accédions à distance aux panneaux de commande locaux pour collecter un mois de données système », explique King. « Ensuite, nous générions manuellement un rapport. »

L'aperçu mensuel a permis d'identifier les écarts par rapport aux performances attendues. Mais la découverte de la cause a nécessité des investigations supplémentaires.  

« Nous n'avions pas de visibilité continue sur les opérations », explique Sullivan. « Quelqu'un devait se connecter au système et rechercher la source de l'inefficacité. »

Pour améliorer le temps de réponse et la résolution des problèmes, CaseiZ a développé AirView Cloud, un système de surveillance basé sur laplate-forme IIoT ThingWorx. Partie deFactoryTalk® InnovationSuiteet propulsé par PTC, ThingWorx connecte des dispositifs, des applications et des flux de données disparates pour permettre un accès sécurisé aux données des opérations industrielles.    

Grâce aux outils ThingWorx, CaseiZ et ses clients peuvent voir les modèles d'exécution et l'utilisation des machines individuelles en temps réel. Ils reçoivent également des alertes pour les problèmes critiques, tels qu'un compresseur qui se met hors ligne ou un KPI qui tombe en dessous d'un certain seuil.

« Ces systèmes sont très dynamiques », a déclaré King. « Désormais, si un compresseur tombe en panne ou si un client effectue un réglage inattendu, nous voyons instantanément cette baisse d'efficacité et pouvons y remédier. »

« Et tout le temps que nous avons passé à collecter des données et à générer des rapports peut désormais être consacré à la résolution des problèmes », ajoute York. 

Maintien d'une efficacité maximale

CaseiZ a d'abord appliqué la solution AirView Cloud dans une usine automobile. Et en moins d'un an, l'entreprise a étendu la solution à plus d'une douzaine d'entreprises diverses.

 
 

 

« La plateforme ThingWorx change deux choses », a déclaré King. « Premièrement, elle améliore la visibilité des clients sur leur système. Deuxièmement, elle accélère massivement notre efficacité dans le support client. »

 


 
 

AirView Cloud est inclus dans les solutions clés en main pour la première année et proposé par abonnement pour les années suivantes.

« Nous voulons que les clients fassent d'abord l'expérience du système, puis déterminent sa valeur », a déclaré York.

Ce premier client du secteur automobile a souscrit au service dès qu'il était éligible.

« En termes simples, nous réalisons des gains énergétiques grâce à l'automatisation, et ThingWorx nous permet de maintenir ces gains », a déclaré York.

En savoir plus sur nos partenaires OEM. 

 

 
logo caseiz

Case Controls and iZ Systems, two leaders focused on finding efficiencies in compressed air, vacuum and cooling water systems, now operate as one company – CaseiZ. 

S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left CaseiZ maintient l’optimisation des compresseurs sur la bonne voie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose