Loading
ÉTUDE DE CAS
Recent ActivityRecent Activity

La machine de conditionnement de semences intelligente d'Asytec offre une précision accrue et un débit supérieur

Une machine automatisée d'emballage des semences améliore la flexibilité et aide à réduire la manutention manuelle

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La machine de conditionnement de semences intelligente d'Asytec offre une précision accrue et un débit supérieur hero image

Défi

  • Concevoir une machine de conditionnement de semences innovante avec la flexibilité nécessaire pour faciliter le conditionnement personnalisé et améliorer la productivité

Solutions

  • L'automate programmable Allen-Bradley® CompactLogix™ a assuré la commande principale de la machine
  • Les automates Micro800™ ont assuré la commande et la sécurité sur un réseau Ethernet
  • Les variateurs PowerFlex® 525 avec Safe Torque-Off ont assuré la commande et la sécurité intégrées du moteur
  • FactoryTalk® View fournit une visibilité en temps réel et reçoit des données d'une base de données personnalisée utilisée par les sélectionneurs dans le développement de nouvelles variétés

Résultats

  • Conditionnement de semences automatisé – Offre une plus grande efficacité, fiabilité et précision
  • Débit accru – Peut conditionner les semences jusqu'à cinq fois plus vite
  • Réduction des exigences de manutention manuelle
  • Service et assistance mondiaux – La machine de conditionnement de semences peut être personnalisée pour répondre aux normes de sécurité locales et mondiales avec le matériel et le logiciel Rockwell Automation
  • Accès à un service et une assistance mondiaux

En raison de la croissance de la population mondiale, la demande en céréales, huiles et légumes ne cesse d’augmenter de manière significative. Cela stimule le marché des semences. En fait, un récent  rapport sectoriel estime la valeur du marché des semences à USD 59.71 milliards en 2018. Ce chiffre devrait atteindre USD 90.37 milliards en 2024 – soit un TCAC de 7.9 % sur la période de prévision 2019–2024.

Pour répondre à cette demande croissante du marché, les fabricants de semences s’appuient sur les avancées de l’automatisation. La prise en compte des exigences complexes en matière d’automatisation et de système de commande pour le conditionnement des semences nécessite des connaissances spécialisées et de la flexibilité pour répondre aux variations des exigences en matière de produits et d’emballages.

Par nature, la variation des exigences en matière de produits et d’emballages a limité le niveau d’automatisation possible pour le conditionnement des semences. Cependant, la manutention manuelle entrave la capacité de production des fabricants de semences et leur capacité à répondre à la demande croissante des consommateurs.

Asytec – un spécialiste de l’automatisation et constructeur de machines basé en Australie-Méridionale – a reconnu l’opportunité du marché et a investi dans le développement d’une machine de conditionnement des semences conforme aux normes de sécurité mondiales, exploitant la dernière technologie d’automatisation, afin de fournir une solution clé en main aux fabricants de semences.

Plan pour la réussite du conditionnement des semences

Asytec entretient une relation de longue date avec Dematec Automation, un intégrateur système reconnu Rockwell Automation, et a donc fait appel à lui pour l'aider à concevoir le système électrique et le système de commande du conditionneur de semences automatisé.

Main Image

Le variateur de vitesse PowerFlex 525 avec arrêt sécurisé du couple a permis une intégration transparente dans l’environnement Logix.

Les fabricants de semences d'aujourd'hui sont confrontés au défi de fournir des produits répondant à la demande croissante des consommateurs tout en offrant la flexibilité nécessaire pour faciliter l'emballage personnalisé afin de répondre aux exigences spécifiques en matière de quantité et de type de semence. David Hart, PDG de Dematec Automation, savait que la solution d'Architecture Intégrée de Rockwell Automation était idéale pour cette application.

La sécurité des opérateurs est d'une importance capitale et la plate-forme de sécurité programmable de Rockwell Automation a permis d'obtenir la certification PLd/SIL2 Cat 3 sans nuire à la productivité de la machine. « La nouvelle machine d'emballage de semences a été conçue pour emballer automatiquement des semences de nombreux volumes dans des magazines en plastique, minimisant ainsi le besoin de manutention manuelle. Par conséquent, le contrôle et l'automatisation de la machine étaient essentiels à son succès opérationnel », a expliqué Hart.

Au cœur de la machine se trouve une suite de commande Allen-Bradley® de Rockwell Automation fonctionnant sur un réseau Ethernet. La commande principale est assurée par l'automate programmable CompactLogix™, avec une commande et une sécurité secondaires assurées par les automates Micro800™. La commande de moteur flexible a été assurée par des variateurs de vitesse PowerFlex® 525 avec arrêt sécurisé du couple. Les variateurs PowerFlex® ont permis une intégration transparente avec l'environnement Logix.

« En plus des fonctionnalités d'intégration et de sécurité fournies par la solution, la flexibilité de ces produits dans la conception de la machine a permis de réduire le temps d'ingénierie de près de 20 %, ce qui est une considération importante dans toute application OEM », a expliqué Tim Bubb, directeur général de Dematec Automation.

Main Image

La machine d'emballage de semences d'Asytec offre une plus grande efficacité et fiabilité grâce à une mesure précise, une amélioration du débit et l'élimination des erreurs d'emballage.

Variabilité et traçabilité

La traçabilité continue de poser problème à l'industrie agricole. Les fabricants doivent être en mesure de retracer les informations sur les semences jusqu'à leur récolte et de tenir un registre fiable.

La précision et la traçabilité de la variété et du volume de semences entrant dans chaque magasin de chaque lot d'essai sont absolument essentielles pour obtenir des résultats satisfaisants pour les sélectionneurs. Il est donc important que l'intégration entre le logiciel système, le matériel de commande de mouvement et la base de données externe soit très précise et fiable.

L'avantage des dernières solutions logicielles intelligentes est qu'elles peuvent éliminer la nécessité de tenir un registre manuel. La nouvelle machine d'emballage de semences utilise FactoryTalk® View pour répondre aux exigences de traçabilité. De plus, FactoryTalk® View fournit une visibilité en temps réel et reçoit des données d'une base de données personnalisée utilisée par les sélectionneurs dans le développement de nouvelles variétés.

Machine intelligente de conditionnement des semences

Les fabricants peuvent désormais récolter les fruits du conditionneur de semences intelligent et automatisé d'Asytec. Il offre une plus grande efficacité et fiabilité en fournissant une mesure précise, une amélioration du débit et en aidant à éliminer les erreurs de conditionnement. En fait, la machine de conditionnement des semences a la capacité de conditionner les semences jusqu'à cinq fois plus rapidement et avec un meilleur niveau de randomisation des variétés.

Une caractéristique clé de cette machine est sa flexibilité pour emballer une gamme de types de graines, en utilisant le même équipement. La machine d'emballage de graines d'Asytec fournit un retour visuel, notamment des estimations de poids et une indication de progression, avec des options pour remplacer les profils de graines existants. La base de données est mise à jour de manière dynamique à mesure que chaque variété de graines est emballée.

La machine d'emballage de graines d'Asytec est un exemple clair de la manière dont la technologie d'automatisation peut être appliquée pour répondre aux variations des exigences en matière de produits et d'emballages, aidant à minimiser les erreurs humaines et les interactions humaines. Elle aide les fabricants de graines à disposer de l'avantage concurrentiel nécessaire pour rester en avance sur la concurrence mondiale croissante.

Main Image

La machine d'emballage de semences peut être personnalisée pour répondre aux normes de sécurité locales et mondiales grâce au matériel et au logiciel de Rockwell Automation.

La collaboration entre Asytec, Dematec et Rockwell Automation a abouti à une solution OEM de pointe pour l'industrie du conditionnement des semences. « Nous avons des clients clés qui souhaitent déployer nos machines de conditionnement de semences dans le monde entier, ce qui signifie que j'ai besoin de la fiabilité des performances de la technologie Rockwell Automation, y compris l'accès à leur réseau mondial de services et d'assistance », a déclaré Brad Nancarrow, directeur général d'Asytec.

À propos de Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination des personnes au potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 23000 personnes dédiées à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à The Connected Enterprise® dans les entreprises industrielles, visitez  www.rockwellautomation.com.

Contact médias :

Kolve Byrd
Rockwell Automation
1 414 553 4661
KAByrd@ra.rockwell.com

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Publié 5 février 2020

Sujets: Solutions de sécurité Téléassistance Agroalimentaire Variateurs Automates programmables FactoryTalk View
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left La machine de conditionnement de semences intelligente d'Asytec offre une précision accrue et un débit supérieur
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose