Loading
Blog | Cybersécurité industrielle
Recent ActivityRecent Activity

Explorer le monde de l’edge computing

Améliorez la sécurité et augmentez la fiabilité sur le site de production

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Concept de transformation numérique de l’edge computing industriel à haute vitesse. Centre de données industriel en arrière-plan avec des flèches au néon pointant vers les écrans représentant le transfert de données.

L'Edge Computing est devenu plus répandu ces dernières années, réussissant la transition du « mot à la mode » à la solution hautement bénéfique. Ce modèle de calcul distribué et sa capacité à rapprocher le stockage et le calcul des machines et des emplacements qui en ont besoin ont fait leurs preuves. Même les cadres dirigeants reconnaissent les avantages évidents qu'il offre en améliorant le temps de réponse, en économisant la bande passante et en réduisant les problèmes de sécurité, entre autres.

L'edge computing permet le prétraitement des données pour la prise de décision tactique, en apportant les données à la machine, en réduisant la quantité brute de données envoyées aux lacs de données hébergés dans le cloud pour l'analyse, en économisant de l'espace et en établissant des opportunités pour de nouvelles solutions de production. Il nécessite l'allocation de ressources, telles que le stockage, les applications et les ordinateurs en périphérie du réseau, aussi près que possible des utilisateurs et des dispositifs qui en ont besoin. Cela réduit la latence et améliore les performances, car les données n'ont pas à parcourir de longues distances. Pouvoir accéder aux données à leur source permet également aux opérateurs d'accéder à des informations en temps réel et de prendre des décisions plus éclairées.

Avantages de l'edge computing :

  • Traitement et vitesse des données accrus : l'edge computing réduit l'utilisation de la bande passante et rapproche le stockage et le traitement des données de l'utilisateur, offrant des temps de réponse plus rapides que le cloud computing.
  • Sécurité améliorée : avec les données qui ne sont plus envoyées sur de longues distances, l'edge computing contribue à améliorer la sécurité. Il protège les données sensibles contre les cybermenaces potentielles et réduit le risque de violations de données.
  • Fiabilité accrue : l'edge computing met en mémoire tampon les données localement, utilise des IHM locales, offrant une connexion plus fiable.

Pour profiter de ces avantages, il faut trouver le matériel adapté à vos besoins organisationnels. Le matériel d'edge computing doit être compact, robuste, permettre un stockage adéquat, offrir un éventail d'options de connectivité et être capable d'accueillir les capacités souhaitées. Chacune de ces exigences est essentielle à prendre en compte avant de sélectionner un dispositif informatique, car ces dispositifs sont souvent déployés dans des environnements difficiles où ils doivent fonctionner de manière optimale et fiable, avec un taux de défaillance minimal.

L'edge computing, s'il est sélectionné et appliqué de manière appropriée, permet le traitement et le stockage des données à la périphérie d'un réseau, à proximité de la source des données. Cette architecture vise à réduire la latence, à améliorer l'évolutivité et à fournir un environnement informatique plus flexible. Cela réduit le volume de données envoyées au cloud, améliore les performances et minimise la latence. De plus, l'edge computing permet le stockage et le traitement des données dans un environnement sécurisé, réduisant ainsi le risque de violations de données. L'edge computing et la technologie OT (technologie opérationnelle) fonctionnent de concert, l'edge computing permettant aux systèmes OT de traiter les données plus près de la source, améliorant ainsi les temps de réponse et réduisant la latence. La combinaison du contrôle et de l'informatique en une seule plate-forme offre des avantages naturels, le plus évident étant l'économie d'espace. L'edge computing permet l'informatique distribuée, permettant une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure évolutivité.

Inconvénients de l'edge computing :

  • Risques de sécurité : l'edge computing peut accroître les risques de violation de la sécurité en raison du nombre accru de dispositifs et de points de données sécurisés.
  • Coût : l'edge computing peut inclure un coût initial plus élevé pour l'acquisition initiale de matériel et de logiciel supplémentaires, en plus de la formation potentielle requise pour gérer et maintenir une nouvelle solution, malgré les économies à long terme.

L'edge computing est une architecture informatique distribuée qui permet le traitement des données à la périphérie du réseau, plus près de la source des données. Il permet le traitement des données et la réduction de la latence, ainsi qu'une meilleure confidentialité et sécurité. Certaines applications, telles que SCADA, bénéficient d'une proximité avec la machine ou l'événement intégré à la machine. L'edge computing est utilisé dans divers secteurs, notamment la fabrication, les soins de santé et le transport, et vous permet de vous concentrer sur ce qui est possible dans une machine intelligente au lieu de vous soucier de la logistique informatique lourde. Le véritable edge computing industriel permet de combiner des applications intégrées au cloud avec des applications locales en de nouvelles façons innovantes. 

L'edge computing vous aide à explorer de nouvelles possibilités et à repenser ce qui est possible.

Contactez un spécialiste de la cybersécurité de Rockwell Automation pour explorer plus avant les nouveaux problèmes que l'edge computing peut résoudre et la manière dont il peut mieux protéger vos opérations.

Nous contacter

Publié 6 avril 2023

Sujets: Cybersécurité

Albina Emilya Ortiz
Albina Emilya Ortiz
Responsable produit mondial, Network and Compute, Rockwell Automation
Albina a rejoint Rockwell en 2019 en tant qu'analyste principal formation, est devenue responsable opérations mondiales au sein de l'unité commerciale Formation en 2021, puis responsable produit mondial pour Network and Cyber à l'automne 2022. Elle apporte plus de 20 ans d'expérience en développement organisationnel, gestion de projet et de produit, et marketing stratégique.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Explorer le monde de l’edge computing
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose