Dépannage de votre module
Vous pouvez suivre l’une des méthodes suivantes pour dépanner votre module :
- Utilisation des voyants d’état du moduleConsultez les sections spécifiques au module concerné pour plus d’informations les voyants d’état.
- Utilisation de l’application Studio 5000 Logix Designer.
Utilisation de l’application Studio 5000 Logix Designer
Vérifiez dans la fenêtre d’organisation de l’automate si une icône d’avertissement est présente sur le module.
Icône d’avertissement dans la fenêtre d’organisation de l’automate

Si une icône d’avertissement est présente, ouvrez les propriétés du module et vérifiez la barre d’état pour identifier le type de défaut.
Message de défaut dans la barre d’état

Si la connexion est défaillante, accédez à la vue Connexion et vérifiez le code d’erreur dans la zone Connection Fault (Défaut de connexion).
Description du défaut de connexion avec un code d’erreur

Code d’erreur | Action |
|---|---|
0x204 |
|
Erreur de détrompage | Accédez à la vue Informations du dispositif pour vérifier que le module physique est conforme ou correspond à l’identité configurée. Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ». |
0x10 | Accédez à la vue Informations du dispositif et vérifiez la révision du firmware et l’état des défauts majeurs.
|
Exemple de vue Informations du dispositif avec un défaut majeur présent

Si un compteur, une entrée ou une sortie est en défaut, accédez à la vue correspondante et vérifiez les diagnostics.
Exemple de diagnostics Compteur

Exemple de diagnostics Entrée00

Exemple de diagnostics Sortiexx

Si un défaut de synchronisation temporelle est présent, accédez à la boîte de dialogue Diagnostics du dispositif pour vérifier l’état de la synchronisation temporelle et l’identité de l’horloge maître.
Exemple de diagnostics de dispositif

L’identité de l’horloge maître doit correspondre à l’identité de l’horloge maître du réseau. Vérifiez également l’état de la synchronisation temporelle de l’adaptateur dans la boîte de dialogue Diagnostics du dispositif de l’adaptateur.
Fournir une réponse