Inhibition de module
L’inhibition de module vous permet de suspendre indéfiniment une connexion, y compris les connexions en écoute seule, entre un automate et un module sans retirer le module de la configuration. Ce processus vous permet de suspendre temporairement la connexion entre l’automate et le module.
IMPORTANT:
Lorsque vous inhibez un module avec des sorties, toutes les sorties passent à l’état configuré pour le mode Programme (modules standard uniquement).
IMPORTANT:
Vous ne pouvez pas inhiber une connexion lorsque la sécurité de l’automate est verrouillée ou s’il existe une signature de sécurité pour l’automate.
Vous pouvez utiliser l’inhibition par les moyens suivants :
- Vous souhaitez procéder à la maintenance du module.
- Vous souhaitez mettre à jour un module, par exemple, pour actualiser la révision du firmware du module.
- Vous utilisez un programme qui comprend un module que vous ne possédez pas encore physiquement. Vous ne voulez pas que l’automate recherche un module qui n’existe pas encore. Dans ce cas, vous pouvez inhiber le module dans votre programme jusqu’à ce qu’il réside physiquement dans le système.
Procédez comme suit pour inhiber et désinhiber le module :
- Inhiber le module – Accédez à la vue Connection (Connexion) dans la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), sélectionnez Inhibit Module (Inhiber le module), puis sélectionnez Apply (Appliquer) ou OK.
- Effectuez la mise à jour nécessaire.
- Désinhiber le module – Accédez à la vue Connection (Connexion) dans la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), désélectionnez Inhibit Module (Inhiber le module), puis sélectionnez Apply (Appliquer) ou OK.
Fournir une réponse