Utilisation des voyants d’état pour le dépannage

Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
  • Voyant d’alimentation SA – Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
  • Voyant d’état du module – Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
  • Voyant d’état de la voie – Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal