Vue Entrée
La vue Entrée permet d’afficher ou de configurer l’entrée du dispositif.
Exemple de vue Entrée

La vue Entrée comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Input (Entrée) | Affiche le numéro d’entrée auquel cette configuration s’applique. |
Input Filter Time (Durée de filtrage des entrées) Off → On (Désactivé → Activé) | Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable. |
Input Filter Time (Durée de filtrage des entrées) On → Off (Activé → Désactivé) | Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable. |
Diagnostic | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
Diagnostic de Entrée00
Pour afficher les diagnostics de l’Entrée00, sélectionnez Diagnostic dans la vue Entrée.
Exemple de vue Diagnostic de Entrée00

Fournir une réponse