Vue Informations sur le dispositif
La vue Informations sur le dispositif permet d’afficher les informations sur le dispositif et son état lorsque le dispositif est en ligne.
Utilisez les informations sur le dispositif pour :
- Déterminer l’identité du dispositif.
- Afficher l’état opérationnel actuel du dispositif.
- Indiquer si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire.
- Indiquer si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
- Récupérer les dernières informations du dispositif.
- Réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension.
- Si pris en charge, consulter le mode de protection du dispositif.
Exemple de vue Informations sur le dispositif

Diagnostics du dispositif
Pour afficher les diagnostics du dispositif, sélectionnez Diagnostic dans la vue Informations sur le dispositif.
Exemple de vue Diagnostics du dispositif

Fournir une réponse