Types d'alarmes

Différents types d’alarmes deviennent actives dans différents cas.
Voici quelques types d’alarmes et le moment où elles s’activent :
Type d'alarme
Description
Exemple
  • Alarme numérique
S'active lorsque la valeur booléenne de la variable surveillée n'est pas la valeur normale.
Surveillance d'une variable pour connaître l'état ouvert ou fermé d'un pare-feu. Un événement d'alarme se produit si la condition normale fermée n'est pas remplie.
  • Alarme exclusive de niveau
  • Alarme non exclusive de niveau
S’active lorsque la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites d’intérêt.
Surveillance de la température. Si la limite basse est de 10 °C et que la limite haute est de 100 °C, un événement d'alarme se produit lorsque la température atteint l'une de ces limites.
  • Alarme exclusive de déviation
  • Alarme non exclusive de déviation
S'active lorsque la valeur de la variable surveillée atteint un décalage égal ou supérieur à la variable définie.
Surveillance d'une température qui doit être maintenue constante. Si une valeur de point de consigne est définie sur 50 °C, que la limite de chute de température est -3° et que la limite d’augmentation de température est +3°, un événement d’alarme se produit lorsque la température atteint 47 °C ou 53 °C.
  • Alarme exclusive de fréquence de modification
  • Alarme non exclusive de fréquence de modification
S'active lorsque la fréquence de modification de la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites définies.
Surveillance de la valeur d'une variable qui représente la vitesse d'une courroie transporteuse. La variable sera interrogée toutes les cinq secondes et la limite de modification est définie sur 10. Si la mesure indique que la fréquence de modification de la vitesse de la courroie transporteuse est supérieure ou égale à 10 par rapport à la valeur de l’échantillon précédent, un événement d’alarme se produit.
  • Limite non exclusive
Indique tous les niveaux correspondants jusqu'à quatre niveaux lorsque plusieurs limites d'intérêt sont atteintes consécutivement. Les niveaux comprennent bas-bas, bas, haut et haut-haut.
Si une température qui commence à partir d'une valeur normale atteint le niveau haut-haut, un événement d'alarme indique les niveaux haut-haut et haut.
  • Limite exclusive
Indique uniquement le dernier niveau d'un maximum de quatre niveaux atteints lorsque plusieurs limites d'intérêt sont atteintes consécutivement.
Si une température qui commence à partir d'une valeur normale atteint le niveau haut-haut, l'alarme indique uniquement ce niveau.
CONSEIL: Les alarmes exclusives et non exclusives surveillent les mêmes types de valeurs. Lorsque plusieurs limites ciblées sont atteintes consécutivement :
  • Une alarme exclusive signale uniquement la dernière limite atteinte
  • Une alarme non exclusive signale toutes les limites atteintes.
La grille d'alarmes analogiques affiche la dernière limite atteinte par l’alarme exclusive et toutes les limites atteintes par l’alarme non exclusive. Dans la grille d'alarmes, la grille d’historique des alarmes et le bandeau d’alarmes, les alarmes exclusives affichent les mêmes informations que les alarmes non exclusives.
Par exemple, si les valeurs des variables surveillées par une alarme exclusive et une alarme non exclusive atteignent leur limite haute et leur limite haute-haute :
  • Le bandeau d’alarmes affiche la dernière alarme pour les deux
  • La grille d'alarmes affiche l’alarme haute-haute pour les deux
  • Grille d’alarmes analogiques :
    • affiche haut-haut dans l’état actuel de l’alarme exclusive, qui est la dernière limite atteinte
    • affiche quatre colonnes (bas-bas, bas, haut, haut-haut) où les paramètres haut-haut sont marqués comme actifs pour l’alarme non exclusive.
  • La grille d’historique des alarmes affiche un enregistrement pour chaque limite atteinte par chaque alarme pour les deux.

Alarmes Logix

Les alarmes Logix sont importées lors de l’exécution si vous activez
Utiliser des alarmes
sur l’automate. L’importation crée des objets d’alarme équivalents, répertoriés dans le tableau suivant :
Alarmes Logix
Type d'alarme Logix
Type d’alarme après l’importation
Alarme numérique
Alarme numérique
Alarme analogique
Jusqu’à deux alarmes :
  • Limite non exclusive
  • Limite exclusive
  • Alarme non exclusive de fréquence de modification
  • Alarme exclusive de fréquence de modification
Alarme basée sur une balise
En fonction de la condition :
  • Limite non exclusive
  • Limite exclusive
  • Alarme non exclusive de fréquence de modification
  • Alarme exclusive de fréquence de modification
  • Alarme numérique
CONSEIL: Les alarmes Logix ne prennent pas en charge la suspension ponctuelle.
Les balises de sauvegarde d’alarme fournissent des informations supplémentaires sur une alarme spécifique basée sur des balises. Les balises de sauvegarde d’alarme sont situés dans le sous-dossier
@Alarms
d’une balise spécifique. Pour activer les balises de sauvegarde, vous devez activer les
Propriétés étendues
sur votre automate. Pour plus d’informations, consultez Propriétés étendues.
Balises de sauvegarde d’alarme
Les alarmes Logix prennent en charge le changement de langue lors de l’exécution. Si le paramètre régional d’exécution existe sur l'automate Logix et que des messages sont définis, lorsque le paramètre régional est activé dans Optix, les messages s’affichent dans la langue sélectionnée. Si le paramètre régional est manquant, l'environnement d'exécution affiche les messages des alarmes dans la langue par défaut. Aucune configuration supplémentaire n’est requise.
CONSEIL: Chaque langue supplémentaire nécessite une grande quantité de mémoire. Un grand nombre d’alarmes Logix dans plusieurs langues peut affecter les performances globales.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal