Serveur OPC UA
Utilisez un serveur OPC UA pour publier des nœuds de projet lors de l’exécution. Un projet peut contenir un seul serveur OPC UA.
Fonctionnement
Le serveur OPC UA permet aux clients OPC UA de :
- Lire à partir des serveurs ou écouter des événements
- Écrire sur les serveurs ou invoquer des méthodes
Par défaut, les serveurs OPC UA publient tous les nœuds de projet. Vous pouvez sélectionner les nœuds à publier dans les utilisateurs attribués.
URL du point de terminaison
L’URL du point de terminaison prédéfini est
opc.tcp://localhost:59100
L'URL d'un point de terminaison est composée des éléments suivants :
- Protocole de communication :opc.tcp
- Adresse réseau, exprimée dans l'un des modes suivants :
- localhost
- Mot-clé qui exprime l'adresse locale.
- Hostname
- Nom du dispositif réseau sur lequel le serveur est hébergé.
- IP address
- Adresse IP du dispositif réseau sur lequel le serveur est hébergé.
- Port du serveur OPC UA :port_number
serveur
Fournir une réponse