Convertisseur conditionnel
Vérifiez si la valeur de la variable source est
True
ou False
.Propriétés
Propriété | Description |
---|---|
Valeur True | Valeur de l’expression qui est égale à True . |
Valeur False | Valeur de l’expression qui est égale à False . |
Mode | Direction du lien dynamique :
|
Source
Variable de condition (Boolean).
Sortie
Valeur
True
ou False
.Exemple
Dans l’exemple suivant, le convertisseur conditionnel :
- Définit la couleur du texte d’une étiquette sur vert si un commutateur est sélectionné.
- Définit la couleur du texte d’une étiquette sur rouge si un commutateur est désenclenché.

convertisseur conditionnel
Fournir une réponse