Créer les éléments d’interface
Créez les zones de texte et les boutons requis.
- Créer des variables :
- DansVue de projet, créez trois variables en cliquant avec le bouton droit de la souris surModèleet en sélectionnant .
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnezet saisissez :
- Source
- Target
- Password
- Pour chaque variable, dansPropriétés, sélectionnezInt32, puis sélectionnezStringet effacez la valeur.
- Créer la zone de texte Chemin du fichier source :
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnezet saisissezSourceBox
- DansPropriétés, définissezTexte de l’espace réservésurSource file path
- Créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer la zone de texte Chemin du fichier cible :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnezet saisissezTargetBox.
- DansVue de projet, sélectionnezTargetBox.
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTexte de l’espace réservésurTarget file path
- Créez un lien dynamique entre la propriétéTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer la zone de texte Mot de passe :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnezet saisissezPasswordBox.
- DansVue de projet, sélectionnezPasswordBox.
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTexte de l’espace réservésurPassword
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéType de contrôlesurPasswordCe paramètre efface le mot de passe saisi.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer le bouton Compression :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezZipButton
- DansPropriétés, définissez la propriétéTextesurZip
- Dans le voletÉvénements, en regard deMouseClickEvent, sélectionnezet sélectionnez .
- Créer le bouton Décompression :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezUnzipButton
- DansPropriétés, définissez la propriétéTextesurUnzip.
- Dans le voletÉvénements, en regard deMouseClickEvent, sélectionnezet sélectionnez .
- Lier le NetLogic aux variables :
- DansVue de projet, développez le dossierNetLogic.
- SélectionnezZipUnzipLogicet, dansPropriétés, créez des liens dynamiques entre :
- Passwordet
- Sourceet
- Targetet
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse