Ajouter le NetLogic Compression et décompression

Le NetLogic Compression et décompression vous permet de compresser et de décompresser les fichiers et les dossiers.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour ajouter le NetLogic Compression et décompression
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans la liste supérieure de , sélectionnez
    Scripts
    .
  4. Dans la liste
    Composants
    , faites glisser
    Compression et décompression
    vers
    MainWindow (type)
    dans
    Vue de projet
    .
  5. Sélectionnez
    Fermer
    .
  6. Ajoutez le package NuGet Gallery | SharpZipLib.
Le NetLogic Compression et décompression est ajouté à votre projet. Le NetLogic expose les méthodes
CreateZipArchive
et
UnzipArchive
. Pour plus d’informations, consultez la rubrique ZipUnzip NetLogic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal