Vue de projet
Vue de projet
affiche le contenu de Application FactoryTalk Optix
dans une arborescence de dossiers.Dossiers
Chaque dossier dispose d’une icône dédiée et d’un menu contextuel. Le menu contextuel affiche les objets que vous pouvez créer dans ce dossier. Tout sous-dossier que vous créez affiche les mêmes options que le dossier sur lequel il est basé. Vous pouvez créer plusieurs versions d’un dossier.
Boutons
Vue de projet
contient des boutons permettant de naviguer dans le contenu de l’application. Certains boutons apparaissent sur la barre de titre de la Vue de projet
ou dans l’objet sélectionné.
Élément | Description |
---|---|
![]() Naviguer vers l’arrière | Placer le curseur sur le volet précédemment sélectionné. |
![]() Naviguer vers l’avant | Placer le curseur sur le volet sélectionné suivant. |
![]() Diviser la vue de projet | Divise Vue de projet en deux volets. |
![]() Ajouter | Créer un nœud à l’intérieur du nœud sélectionné. |
Supprimer | Retire le nœud sélectionné et les nœuds qu’il contient. |
![]() Détacher la vue | Détacher le volet de la fenêtre principale. |
![]() Attacher la vue | Détacher le volet vers la fenêtre principale. |
![]() Verrouiller | Verrouillez le nœud enfant sélectionné pour le masquer dans Vue de projet . Vous ne pouvez pas modifier les nœuds enfants verrouillés. |
![]() Déverrouiller | Déverrouillez les nœuds enfants sélectionnés afin de les afficher dans Vue de projet . Vous pouvez modifier les nœuds enfants déverrouillés. |
![]() | Ouvrez l’objet sélectionné dans l’éditeur dédié. Seuls certains types d’objets ont un éditeur dédié. |
Barre de recherche
Utilisez la fonction
Rechercher
dans Vue de projet
pour rechercher et filtrer les nœuds de projet dans l’arborescence.Élément | Description |
---|---|
Rechercher | Filtre les nœuds du projet dans l’arborescence en fonction de la requête de recherche. |
![]() | S’affiche si vous saisissez une requête de recherche. Sélectionnez cette option pour effacer la requête de recherche. |
![]() | Développe le sélecteur de filtres disponibles. |
![]() | Réduit le sélecteur de filtres disponibles. |
![]() | Indique les filtres actifs. Développez ou réduisez le sélecteur de filtres disponibles. |
Fournir une réponse