Variables

Une variable est un élément qui représente une figure ou une caractéristique d'un objet et spécifie la valeur de cette caractéristique.

Présentation des variables

Chaque variable :
  • Contient un attribut DataType
  • Peut être structurée pour contenir d’autres variables
  • Contient des attributs descriptifs
  • Ne peut pas contenir d’objets
CONSEIL: Vous ne pouvez pas retirer de propriétés d'objets prédéfinis. Par exemple, vous ne pouvez pas retirer la propriété
Texte
de l’objet
Étiquette
.

Exemples de variables

Par exemple, une variable peut représenter :
La vitesse d’un objet physique
La variable
Speed
avec une valeur numérique (Int32) définit la vitesse de l’objet Moteur.
Caractéristique de style d’un objet graphique
La variable
Couleur de texte
définit la couleur de l’objet Étiquette
Plusieurs propriétés d’objet
Un lien dynamique vers l’objet
BaseDeDonnéesIntégrée1
définit la valeur de la variable Stockage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal