Ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code
Ajoutez une bibliothèque .NET tierce en modifiant le fichier projet
CSPROJ
.Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code
- Copiez l’assemblage .NET de la bibliothèque dans le dossier du projetProjectFiles/NetSolution.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Dans Visual Studio Code, ouvrez le fichier projetCSPROJ.
- Ajoutez l'élément<Reference>suivant en tant qu'enfant de l'élément<ItemGroup>.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- Bibliothèque que vous souhaitez ajouter. Par exemple :MyLibrary
- path
- Chemin d'accès à la bibliothèque à partir de 1. Par exemple :"MyLibrary.dll". Incluez le chemin d’accès à la bibliothèque dans le répertoire de projet pour permettre la compilation de la solution de projet .NET sur différents dispositifs. De cette façon, la bibliothèque est correctement référencée chaque fois que vous accédez au projet à partir d’autres dispositifs.
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>Si la bibliothèque se trouve dans un dossier différent de celui défini par défaut,ProjectFiles/NetSolution, fournissez un chemin en conséquence, par exemple :<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - Enregistrez le fichierCSPROJ.
Fournir une réponse