Exporter une application FactoryTalk Optix

Exportez une
Application FactoryTalk Optix
afin de déployer l’application sur des dispositifs clients qui ne sont pas accessibles sur le réseau.
  1. Sélectionnez la flèche en regard de
    Enregistrer
    pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez
    Exporter
    Application FactoryTalk Optix
    .
  2. Dans la boîte de dialogue, complétez :
    • Plate-forme
      . Sélectionnez le système d’exploitation du dispositif client.
    • Emplacement
      . Saisissez le chemin d’accès à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer l’
      Application FactoryTalk Optix
      . Vous pouvez également sélectionner l’icône de dossier pour accéder au dossier.
      CONSEIL: Un dossier ne peut contenir qu’une seule
      Application FactoryTalk Optix
      . Chaque
      Application FactoryTalk Optix
      doit utiliser un dossier distinct.
  3. (facultatif) Indiquez un
    Mot de passe
    pour protéger l’application exportée par mot de passe, si l’option est disponible.
    L’application exportée est chiffrée. Vous serez invité à saisir le mot de passe lors de l’importation de l’application dans le dispositif client.
  4. Sélectionnez
    Exporter
    .
Une fenêtre de progression s’affiche lors de l’exportation de l'
Application FactoryTalk Optix
. Une fois l’exportation terminée, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer que l’exportation de la
Application FactoryTalk Optix
a réussi à l’emplacement spécifié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal