Comparer les versions d’un projet

Comparez deux versions différentes d’un projet en sélectionnant deux modifications validées différentes dans
Voir l’historique
.
  1. Dans le projet ouvert, sélectionnez
    Voir l’historique
    .
  2. Dans
    Historique des versions
    , sélectionnez
    Select box
    dans deux validations différentes à comparer.
    CONSEIL: Les différences entre les validations sont mises en surbrillance.
  3. (facultatif) Pour changer le contenu qui apparaît dans
    Historique des versions
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Tout
      . Activer pour afficher tout le contenu du projet.
    • Mises à jour
      . Activer pour afficher uniquement les différences entre les validations sélectionnées. Il s'agit de la valeur par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal