Créer un référentiel distant pour un projet
Créez un référentiel distant afin d’activer la collaboration entre plusieurs utilisateurs sur un projet.
- Créez un référentiel distant vide avec les outils fournis par le fournisseur de contrôle de version pris en charge.IMPORTANT: Le référentiel distant ne peut contenir aucun fichier, y compris les fichiersREADME,.gitignoreetLICENSE.
- Créez un projet initial portant le même nom que le référentiel. Consultez la rubrique Créer un projet à partir d’un référentiel distant.IMPORTANT: Les noms du projet et du référentiel doivent correspondre, majuscules comprises.Pour les projets GitLab, assurez-vous que le nom du projetFactoryTalk Optix, le nom du projet GitLab et le slug du projet GitLab correspondent (sensible à la casse).
référentiel distant
Fournir une réponse