Transférer les modifications vers un référentiel distant
Transférez les modifications apportées à un référentiel distant afin de sauvegarder le projet sur un emplacement autre que votre ordinateur local et ainsi fournir le contrôle de version du projet. Les modifications transférées vers le référentiel distant sont disponibles pour les autres personnes qui travaillent sur le projet.
Lorsqu’il y a des modifications à transférer, le message « Modifications locales disponibles pour le transfert » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à transférer.
Transférer vers le dépôt distant
IMPORTANT:
Lorsque vous transférez des modifications vers le référentiel distant, le projet doit être synchronisé. Dans le cas contraire, vous serez invité à extraire du référentiel distant et à résoudre les conflits. Lorsqu’il y a des modifications à extraire, le message « Modifications locales et distantes disponibles pour le transfert et l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à extraire.
Extraire du dépôt distant
- Dans le projet ouvert, sélectionnez.Transférer vers le dépôt distantSi vous n’avez pas d’identité d’utilisateurFactoryTalk Optix Studio, vous n’êtes pas autorisé à transférer des modifications vers le référentiel distant.Transférer vers le dépôt distantaffiche « Aucune identification n’a été configurée. » SélectionnezConfigurer l’identité du fournisseuret reportez-vous à la section Définir les options pour configurer l’identité.
- (facultatif) Si le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous transférez les modifications du projet local pour la première fois, et qu’aucun référentiel distant n’est encore associé au projet, configurez un dépôt distant dansTransférer vers le dépôt distant:
- Identité. Sélectionnez votre identité. Il peut s’agir de votre identitéGitLab®ouGitHub®.
- Propriétaire/groupe. Sélectionnez le propriétaire ou le groupe du référentiel. Il peut s’agir de votre identité ou d’un groupe dont vous faites partie.
- Privée. Sélectionnez cette option pour créer un référentiel privé que seul le propriétaire ou le groupe sélectionné peut associer à un projet.
- Publique. Sélectionnez cette option pour créer un référentiel public que d’autres propriétaires et groupes peuvent associer à un projet.
- URL. Affiche l’URL du référentiel en fonction des paramètres sélectionnés.
- SélectionnezTransférer vers le dépôt distantpour créer un nouveau référentiel ou utiliser un référentiel existant vide.
CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projet et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
Les modifications sont transférées vers le référentiel et « Projet synchronisé » s’affiche dans la barre d’état.
transférer
sauvegarde
Fournir une réponse